This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:Iopin 绝对最大额定电压

Guru**** 2591480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489294/cd4050b-iopin-absolute-maximum-voltage-rating

器件型号:CD4050B

工具与软件:

CD4050B

CD4050B 数据表没有指定 Iopin 的最大电压、但当 VCC = 0V 时、如果施加 VIN=12V、是否存在故障风险?

从内部电路来看、似乎只有反向电压施加到高侧 PchFET 的 Vgs、因此只要它处于 PCH 额定值范围内、应该没有问题、但您怎么看?

另外、如果在 Vout = 0V 时施加 VOUT = 12V 的电压、由于高侧 PchFET 中的寄生二极管、大电流将从 VCC 流向 VCC、从而存在故障风险、这一理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、CD4000器件具有钳位二极管、电流限制已足够。

    CD4050B 具有可过压输入、这确实会转给未上电的器件。

    输出确实无法承受过压。