This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:ICC 测试问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1489063/sn74lvc1g14-icc-test-issue

器件型号:SN74LVC1G14

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在测试 SN74LVC1G14、发现 ICC 接近2mA、在数据表中该电流大于10uA。 请帮助分析此问题。 谢谢。

测试条件:VCC = 5.5V。 其他引脚悬空。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC 的测试条件是输入具有有效逻辑电压。 您看到的是击穿电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    正如 Clemens 提到的、请通过将 Vi 设置为5.5V 或 GND 来重新进行测试。 输入不能保持悬空。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    客户已尝试将 VI 设置为5.5V 和 GND、但 ICC 仍超过10uA:

    • 将 VI 设置为 GND、ICC 为30uA

    • 将 Vi 设置为5.5V、ICC 为40uA

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    您要在哪里测量电流?

    我不能从你撒的照片中分辨出来。  

    但是、我将查看我是否可以订购某些器件并对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    他们使用工作台万用表测量 VCC 的电流。 我也订购了一些样片在实验室中进行测试。  

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    听起来不错、我只是想知道测量的是更接近电源还是更接近器件。  

    每当我收到我的样本时、我都会向您不断更新。