This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS165-Q1:VI 和 Vcc 是否正常

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491055/sn74hcs165-q1-is-it-ok-for-vi-vcc

器件型号:SN74HCS165-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户用例中、VI (6V)可能高于 Vcc (5V)。

他们了解建议的 VI 在0V 至 Vcc 范围内。 是否存在损坏 IC 的风险?

存在钳位二极管、因此他们认为当 20mA 时没有风险。 请您确认一下吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要钳位电流受到限制、就允许这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Clemens 正确、数据表中直接对此进行了说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。

    此致

    Youhei MIYAOKA.