请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1491055/sn74hcs165-q1-is-it-ok-for-vi-vcc
器件型号:SN74HCS165-Q1工具与软件:
嗨、团队:
我的客户用例中、VI (6V)可能高于 Vcc (5V)。
他们了解建议的 VI 在0V 至 Vcc 范围内。 是否存在损坏 IC 的风险?
存在钳位二极管、因此他们认为当 20mA 时没有风险。 请您确认一下吗?


此致、
Youhei MIYAOKA.