This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:损坏问题

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496065/cd4081b-damage-issue

器件型号:CD4081B

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 芯片:CD4081BM96 SOP14。 该芯片的破坏率非常高。 它通常会在使用一段时间后发生故障。 我们的接线电路是否出了问题?
15V 电压由7815三端子稳压器管生成、并直接连接到14引脚 VDD。 其他引脚的最大输入不会超过15V。

我目前正在测试损坏的芯片、及其引脚2、4、5、6、8 9和10都对地短路。

我认为这是否是因为  C71、输入的上拉先于芯片电源。 的值不足以限制输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示任何 ESD/TVS 保护。 这可能是问题的原因。