This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101-Q1:TXS0101-Q1 - OE 引脚连接且 VCCA 高于 VCCB。

Guru**** 2524980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1496806/txs0101-q1-txs0101-q1---oe-pin-connection-and-vcca-is-higher-than-vccb

器件型号:TXS0101-Q1

工具与软件:

在项目中、我想双向转换1.8V (放大器提供1.8个输出引脚)和3.3V (MCU 3.3V GPIO 引脚)。

1.可以连接 VCCA=3.3V 和 VCCB=1.8V 吗?

2.OE 将连接到 MCU 的 GPIO 以进行控制。 GPIO 引脚为3.3V。可以吗? 或者、我能否将 OE 引脚直接连接至3.3V、而不将 OE 引脚连接至 MCU?

3、还提供了100K 的下拉电阻以避免加电期间的毛刺脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有

    2. OE 具有过压容限。

    3.可以;即使 MCU 尚未初始化其 GPIO、也应定义电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。 我现在已将 VCCA 交换为1.8V 电平、将 VCCB 交换为3.3V 电平。

    但请说明 OE 引脚是否可以拉低 不连接 MCU GPIO 进行控制时也可以正常工作?

    OE 是否具有 VCCA 的内部上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 没有内部上拉/下拉。

    仅当 MCU 随后强制将该引脚置为高电平时(或者如果您将其连接到其他一些/RESET 信号)、下拉电阻器才有效。 如果您无法将 OE 引脚拉至高电平、那么您必须将 OE 直接连接至 VCC、所有输出都将在上电期间启用。