This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108-Q1:从3.3V 端口 A 到1.2V 端口 B 最大数据速率

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC34, TXV0108-Q1, SN74AUC244, TXV0108-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1493277/txv0108-q1-from-3-3v-port-a-to-1-2v-port-b-maximum-data-rate

器件型号:TXV0108-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AUC244、SN74AUC34 TXV0108-EVM

工具与软件:

您好!  

从数据表中找不到此信息、请告知:

从3.3V 端口 A 到1.2V 端口 B、是否支持数据速度100MHz (200Mbps)? 如果没有、此设置的最大速度是多少?

如果 TXV0108-Q1不支持上述100MHz 数据速率设置、您能否推荐引脚兼容的替代器件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5ns 的典型传播延迟对应于400Mbps 的估算值。 100%的安全系数可能是可以的。 (但1.2V 是支持的最低电源电压、因此 TI 不愿意在此电压下保证任何时序。)

    没有更快的转换器。 但最快的1.2V 系列逻辑器件是 AUC (200MHz)、其具有可过压输入、因此您可以使用 SN74AUC34或 SN74AUC244等缓冲器。 (无符合汽车标准的 AUC 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。 不过、我认为我们关注的是转换器数据速率的切换速度、而不是传播延迟。 我想知道是否有测试数据可以分享在3.3V 转换到1.2V 时使用 TXV0108-Q1保证多快的速度;

    对于您推荐的两个器件、它们也没有1.2V 时的速度信息、因此可以保证100MHz 为1.2V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我可以在实验室中运行此测试(TXV 3.3V -> 1.2V)并报告结果。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    非常感谢。

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我无法在周五完成实验室测量。 将在星期一优先考虑这第一件事。 谢谢

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    请参阅下面的 TXV 波形。 请注意、这是在室温下捕获的。 Cload = 15pF

    • 黄色-输入信号
    • 蓝色-输出信号

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh。 不知道上述测试是否带有任何电流负载? 如果不能、是否可以在1.2V 侧加载4mA 或2mA 输出电流的情况下进行测试?

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    上述测试不包含任何电流负载。 我~利用 Δ V 2mA 负载重新捕捉波形。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Josh。 如果应用负载电流时遇到同样的困难、您能否使用4mA 负载捕获波形、因为我们应该在电路板上遇到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    请给我们一些时间来为您捕获此数据。

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    请参阅下面的 TXV 波形。 电流负载为~Ω 4mA。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh。

     该测试是在 B1还是 B8上进行的? 我们客户的问题是该器件是否可以同时驱动所有输出(在本例中为 B1-B6)。 我想知道我是否可以要求测试结果基于加载 B1到 B6输出 与( 15pF 或更多负载,每个4mA ). 而不仅仅是一个输出。  

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    上述测试使用了 A8 -> B8。 在 TXV0108-EVM 上、IO 1和8的布线长度最短。

    遗憾的是、我们没有设备可以同时运行所有6个输出。 我们使用的信号发生器只有两个输出。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我懂了。  如果只来自发生器的两个输出、是否可以输入 A1/A2/A3和一个发生  器、A4/A5/A6和第二个发生器、或者 A1~A6和同一发生器? 以这种方式6个栅极可能能加载到一起?

     

    此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    我需要检查是否有办法从信号发生器扇出信号。 该信号发生器是唯一在100MHz 具有出色信号完整性的信号发生器。  

    此致、

    Josh