This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC74-SP:SN54AC74-SP

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497186/sn54ac74-sp-sn54ac74-sp

器件型号:SN54AC74-SP

工具与软件:

我已经为64MHz 使用54AC74进行分频(除以4)、以获得16MHz 方波输出。 下面是结果

触发器的输入来自与非门 IC。我看到顶部的振铃大约为300mV。 如何减少振铃。 请告诉我、当我们转向4分频的较高频率(65到70MHz)时、这是否为触发器的行为?

54AC74的数据表中也有这一信息  

 根据开关特性和时序要求、以不同的方式给出了最小和最大频率。 我 想使用触发器给出65MHz 的时钟频率。任何人都可以解释它究竟意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 确保这不是测量伪影。 使用接地弹簧而非示波器探头的接地夹。
    2. 确保您具有适当的去耦。 请显示电路板布局布线。
    3. 正确端接线路;最简单的方法是使用43 Ω 源端接电阻器。