This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:(max) on 建议运行条件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1497779/sn74lvc1g08-vil-max-on-recommended-operating-conditions

器件型号:SN74LVC1G08

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我对 SN74LVC1G08有疑问。

根据数据表、VIL (max)为0.3 × VCC (=5V)=1.5V、但 TA = 25°C 或 TA = 125°C、(max)、-40℃ (min)?

如果它随温度等而变化、当 TA =从-40℃ (max) VIL 到125°C 时、(min)的最差值是多少?

"6.3建议运行条件"不具有"在自然通风条件下的建议工作温度范围内测得(除非另有说明)"、如"6.5电气特性"。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些并不是特性、因此没有最差的值。

    建议运行条件是电气特性的测试条件。 因此所有这些条件都适用、即 VIL 和 TA 都必须在规定的限值范围内才能使器件正常工作。   不同温度下没有单独的 VIL 限值、因此它适用于所有温度。