This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G132:output_current_strength

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1500217/sn74lvc2g132-output_current_strength

器件型号:SN74LVC2G132

工具/软件:

您好、

我计划使用TI 的"SN74LVC2G132DCUR"、我的要求是使用每个与非门输出来驱动30mA 电流。

根据数据表、我被视为2通道与非门。如果我的 VCC 为5V、则输出电流为32mA、这适用于每个与非门输出还是整个 IC?

这是否符合我的要求? 如果不是、请建议使用任何具有30mA 每个栅极输出的2通道或4通道(2输入)与非门。

请提供建议。

谢谢

加内什五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    这适用于整个器件。 我们没有能够从整个器件驱动60 mA 的现代器件。  为了获得该驱动 、我将其拆分为两个单独的 SN74LVC1G132

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是针对每个引脚指定的。 (整个器件的绝对最大额定值为100 mA。) 这是可行的。

    请注意、5V 时的 LVC 输出的典型输出电阻约为12 Ω;请参阅  VOL VOH 规格。 为了提高 VOL SN74LVC2G132、不妨并联使用多个输出、例如2×VOH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    我想为错误的答案道歉。 Clemens 是正确的,是每通道,并且此设备可以在该应用中工作。

    此致、

    Owen