This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:上电和断电期间如果驱动为高电平、输出电压会在进入或退出三态时下降至~1.25V 跟踪 VCC

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T45, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1501902/sn74lvc1t45-glitch-during-power-up-and-power-down-if-driving-high-output-voltage-droops-to-1-25v-tracking-vcc-when-entering-or-exiting-tristate

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LXC1T45

工具/软件:

在上电期间、当 VCC 电源轨启动时、我们的外部上拉输出(来自接收器电源)会降至1.25V。 该器件似乎在1.25V 下工作、低于数据表中提到的1.65V 电平。

是否有办法在不产生低电平脉冲的情况下使用该器件? 即使电源斜坡更加陡峭、也仍然会产生边沿。

断电斜坡上会出现类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 时、无法保证正常运行。 (此器件没有/OE 引脚。)

    使用 SN74LXC1T45、它具有无干扰电源时序控制功能(请参阅 其数据表的第8.3.6节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前 的 sn74lvc1t45说明了与无干扰电源时序完全相同的内容。 我怀疑  SN74LXC1T45会让情况更糟、因为它的额定电压为1.1V、而当前部分的额定电压为1.65V (将输出驱动至 VCC、电压为1.25)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我仍然建议在建议条件内使用该器件。 正如 Clemens 所说的,任何低于1.65V 的产品都不能保证正常工作。

    此致、

    Josh