This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH182512:PSpice 模型- Allegro PSpice 仿真器17.2

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502111/sn74lvth182512-pspice-model---allegro-pspice-simulator-17-2

器件型号:SN74LVTH182512

工具/软件:

您好、

我将探头(电压/电平标记)放置在 VPULSE、可以按预期读取电压。 但是、我将相同类型的探头放置在逻辑输出端、无法读取电压。 它仅显示高/低电平(符合预期)、我不知道逻辑高电平是3.3V 还是2.5V、5V 还是1.8V。

是否有方法读取电压电平而不是高/低?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、

    该器件没有 PSPICE 模型。 如果您使用 IBIS 或 BSDL 模型、则需要使用相应的仿真器。 这两个模型都不能在 PSPICE 环境中工作。

    此致、

    Malcolm