This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:有关 UCC25660系列软启动运行的问题

Guru**** 2478755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1502497/ucc25660-questions-regarding-soft-start-operation-of-ucc25660-series

器件型号:UCC25660

工具/软件:

您好、

感谢您对 UCC25660系列软启动操作的指导、特别是关于数据表第34页中描述的以下要点:

  1. 如何确定软启动灯的软启动时间?

  2. 如何确定软启动期间的开关频率和死区时间? 如果软启动或计算方法涉及任何因素、如果您能教我、我将不胜感激。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我们会在稍后答复您的问题。 同时、请参阅其他包括软启动的部分。

    感谢您的耐心。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    软启动斜坡时间是固定的(25ms)。

    2.开关频率是动态的,是输出电容和负载条件的函数。 在软启动期间、FSW 将变得非常高以限制开关电流。 频率可能在1.1MHz 范围内。  死区时间是自适应的、控制器可以延长或终止栅极驱动器、以确保有足够的死区时间来确保 ZVS。

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamini:

    开关频率(FSW)是动态的、是输出电容和负载条件的函数。 在软启动期间、FSW 将变得非常高以限制开关电流。 频率可能在1.1MHz 范围内。  [/报价]

    如果您能告诉我在300uF 的输出电容器、无负载和软启动条件下的开关频率是多少、我将不胜感激。 此外、如果有任何其他条件或因素决定开关频率、敬请告知。

    我的客户在定制电路板上进行了一项实验、但出于某种原因、开关频率没有增加。 如果您知道原因、请告诉我。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    启动时的开关频率无法直接使用电容值来确定、实际 LLC 设计也会影响启动时的 Fsw。

    和我的陈述的修正' fsw 可以超越1.1 MHz '(不需要总是>fsw 1MHz ),但在启动的 fsw 将超过谐振频率。

    很抱歉给您带来不便。

    亚米尼。