This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:800kHz 范围内的 SPI 波形失真

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1503967/txb0106-q1-spi-waveform-distortion-over-800khz

器件型号:TXB0106-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

VCCA 为3.3V、VCCB 为5.0V。 A 端口中的 CLK 波形正常、但当频率超过800kHz 时、输出波形非常差。  

请帮助检查它有什么问题。  

非常感谢!  

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其他元件(例如电阻器或电容器)连接到5V 线路? 是否存在长布线或长电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、

    没有任何其他元件连接到5V 线路。 没有长布线或电缆。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    800KIHz 完全处于 TXB0106-Q1支持的范围内。 目前示波器的带宽是多少? 我们是否可以检查输入信号(A 侧和 OE)以查看是否满足输入转换速率?

    此致、

    插孔