This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC08:崩溃

Guru**** 2823135 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC08, SN74HCS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505050/sn74hc08-broke-down

器件型号:SN74HC08
主题中讨论的其他器件: SN74HCS08

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户在 VFD 产品中使用 SN74HC08DR、他们在工厂测试中发现三个 IC 出现故障。

问题在于上面原理图中 SN74HC08的引脚2始终为0.1V、这将导致引脚3的输出处于低电压电平。

它们测试引脚1和引脚2之间的阻抗两次、当 IC 击穿时阻抗为5.23k Ω/5.21k Ω、当 IC 正常时阻抗为6.2Mohm/22.1M Ω。

 

他们还进行了 ABA 测试、新器件可以解决问题、但问题 IC 确实已损坏。

你能帮助审查 schamtic 并找到它崩溃的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SC1、OC1、RS 和 R81是什么连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisch、

    SC1和 OC1是故障指示信号。 通常、它们为5V 电压电平、出现问题时将为0V。

    RS 是来自看门狗的复位信号。 当机器上电时、RS 将处于0V 状态600ms、然后拉高至5V。  

    R81为100 Ω 电阻器。 U8的输出信号将通过 RC 滤波器(R81和 C249)、然后进入 U14引脚1。 我将原理图添加如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100 Ω 将输出电流限制为50 mA、这会超过绝对最大额定值并可能损坏器件。 最好使用1 kΩ 和10 pF。 (但我认为这不会引起您的问题。)

    引脚2上的 Δt 信号具有超过 Δv μ V/°C 限制的慢速边沿。 您应该改用 SN74HCS08。  (但我认为这不会引起您的问题。)

    通常会因过压/欠压而造成损坏、可能是引脚本身已损坏。 我没有看到这种情况发生的明显方法(LOCK2信号和引脚2之间有一个电阻器)、因此可能其中一个信号具有 ESD 或瞬态电压。 (人类是否可以触摸任何东西? 是否有(未)插接的接头?)