This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:建议的输入电压

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164, SN54HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1505156/sn74hc164-recommended-input-voltage

器件型号:SN74HC164
Thread 中讨论的其他器件: SN54HC164

工具/软件:

您好、

我已经下载了器件的最新数据表(产品文件夹链接:SN54HC164、SN74HC164)、我发现建议的输入电压范围为:

  • 最小值:0伏
  • 最大值:3.3V

老实说、严格满足该范围相当困难、因为它没有针对下冲或过冲留出裕度。

根据我们的测量结果:

  • 观察到的最大输入电压为3.41V
  • 观察到的最小输入电压为-0.07V

您能否帮助确认此器件的确切输入电压规格? 具体来说、是否确实不允许超出规定范围的容差?

感谢您的支持。

此致、
布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryant,

    容差由绝对最大额定值提供。 钳位二极管将处理那些小的过冲/下冲。 特别是输入钳位电流。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malcolm、

    感谢您的快速响应。

    关于绝对最大额定值、如何确定我们的设计是否符合要求? 我在下面包含了我们的原理图。

    具体来说、如何验证引脚1的电流消耗是否低于20mA? 感谢您提供有关如何准确检查此情况的指导。

    布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管是普通硅二极管。 对于高达约0.5V 的正向电压、不会有电流流动。 输入电压正常时、