Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT162245, SN74LVC16T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC16T245 Thread 中讨论的其他器件:SN74ABT162245、
工具/软件:
我的 SN74LVC16T245具有3.3V 电源电压、而 I/O 连接到 SN74ABT162825和 SN74ABT162245具有5V 电源电压的 I/O。 VIH、VIL、VOH、VOL 阈值可确保正常性能、SN74LVC16T245也可耐受5V 电压。 不过、我想知道3.3V 和5V 混合环境是否会随着时间的推移对任一元件造成任何损坏或可靠性。 所有这些元件的混合电压是否能在长运行时间内兼容、两种方式均为3.3V 至5V 和5V 至3.3V?