This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:与 SN74ABT162825和 SN74ABT162245配合使用

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT162245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506424/sn74lvc16t245-use-with-sn74abt162825-and-sn74abt162245

器件型号:SN74LVC16T245
Thread 中讨论的其他器件:SN74ABT162245

工具/软件:

我的 SN74LVC16T245具有3.3V 电源电压、而 I/O 连接到 SN74ABT162825和 SN74ABT162245具有5V 电源电压的 I/O。 VIH、VIL、VOH、VOL 阈值可确保正常性能、SN74LVC16T245也可耐受5V 电压。 不过、我想知道3.3V 和5V 混合环境是否会随着时间的推移对任一元件造成任何损坏或可靠性。 所有这些元件的混合电压是否能在长运行时间内兼容、两种方式均为3.3V 至5V 和5V 至3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是"可靠性问题*"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这样就可以了。 (对于3.3V→5V、请检查 VIH。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simran、

    将两个器件同时运行不应出现可靠性问题(只要电源和 I/O 遵循建议的条件)

    此致、

    Josh