This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:OE 引脚与 VCCB 和下拉电阻器的连接。

Guru**** 2559470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1506583/txs0102-q1-oe-pin-connection-with-vccb-and-pull-down-res

器件型号:TXS0102-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

在某种情况下、VCCB 是关闭的。

VCCA = 1.8V

VCCB=3.3V

EN 连接到 VCCB 以控制 VCCB 何时关闭。

它似乎在 EN 处使用3.3V 电压是正常的。

我们可以建议使用下拉 RES 来生成所有 I/O Hi-Z、而不是进行任何泄漏路径?

请让我来提供在不使用任何外部 MCU 或信号的情况下控制 OE 引脚的任何建议。

BR。

Lenny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 具有过压耐受性;您可以将它直接连接到 VCCB。

    请注意、当 VCCA > VCCB 时、一个小电流将流入 VCCA 和 VCCB。