Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHCT125-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G99-Q1、 TXU00101-Q1
工具/软件:
团队、
我的客户使用 AHCT125、它关注输入缓慢(比数据表最大推荐值20ns/V 更慢)
两个问题:
1、慢速输入是否会导致此设备损坏或功耗过高?
2.连接到"XA"引脚的相应"x/OE"引脚是否可以修复此问题。 我并不认为在/OE 将输出置于 Hi-Z 之前、输入仍将处于0.8至2V 之间的不确定状态、但请确认。
此致、
GREG