This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125-Q1:当 xA 连接到 x/OE 时的慢速引脚行为

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1509125/sn74ahct125-q1-slow-pin-behavior-when-xa-tied-to-x-oe

器件型号:SN74AHCT125-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G99-Q1TXU00101-Q1

工具/软件:

团队、

我的客户使用 AHCT125、它关注输入缓慢(比数据表最大推荐值20ns/V 更慢)

两个问题:

1、慢速输入是否会导致此设备损坏或功耗过高?

2.连接到"XA"引脚的相应"x/OE"引脚是否可以修复此问题。 我并不认为在/OE 将输出置于 Hi-Z 之前、输入仍将处于0.8至2V 之间的不确定状态、但请确认。

此致、

GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、没有保证。 当输入具有缓慢边沿时、可能会发生振荡、但最终会停止。 悬空输入会更糟。

    2.正确;击穿电流发生在输入端。

    没有具有施密特触发输入的类似器件。 SN74LVC1G99-Q1没有 TTL 兼容输入。 TXU00101-Q1具有施密特触发器输入并可从较低的电压进行转换、但需要两个电源并具有一个高电平有效使能输入。