This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:X_U1的接口节点数量不正确

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508189/pspice-for-ti-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1

部件号:PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好、

我不熟悉 PSpice、但尝试学习软件工具。 在这个过程中、我学到了大部分工具、但现在我面临一个奇怪的问题、我也尝试在 e2e 上看到旧的主题、但没有找到任何可以帮助我的具体答案。 因此、直接把我的问题放在这里。  

我使用的是该版本的 PSpice:

我构建了这个简单的电路:

当我尝试使用任何 DigCLOCK 设置以及在1000ns 至10s 之间的任何瞬态时间对其进行仿真时、我得到的是误差(ORP-15461):

我尝试了一切,但现在一切都是徒劳的。 此问题需要您的帮助。 谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    在您的仿真配置文件中、请删除 nom_pspti.lib 以查看是否有帮助。

    谢谢、
    Jc.