This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:输入引脚 tri 级/迟滞

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A, SN74HCS165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1511098/sn74lv165a-the-input-pin-tri-stage-hysteresis

器件型号:SN74LV165A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS165

工具/软件:

尊敬的团队:

当我们 对系统应用负载模块(风扇或 interface...noisy 内容)时、一些噪声会由负载注入系统。

我们观察到  SN74LV165A 的  A~H 输入引脚反映了具有1.1V 振幅的脉冲噪声。

其 Vcc 为3.3V、因此预期的 V_IL、max 为0.99V;V_IH、min 为2.31V。

我想知道在输入引脚接收到 V_IL、max 和 V_IH、min 之间的噪声水平后、器件行为是什么

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压高于  VIL 或低于 VIH 时、输入可能会切换。 如果 Δt Δv 保持不变(即、如果超过 Δ V/Δ t 限制)、信号可能会振荡。

    如果噪声具有高频、请添加低通滤波器。 要滤除少量噪声、请使用具有施密特触发输入的器件(例如 SN74HCS165)或添加施密特触发缓冲器。 如果所需的迟滞比逻辑器件提供的迟滞更多、请使用比较器实现您自己的施密特触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的克莱门斯:

    感谢您的快速答复。

    我可以将相关电路设计用作快速实现的参考吗?  

    tri 可使用具有施密特触发输入的器件(例如 SN74HCS165)或添加施密特触发缓冲器。 如果所需的迟滞比逻辑器件提供的迟滞更大、则使用比较器来实现您自己的施密特触发器[/报价]

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、  

    对于逻辑器件、无需更改即可将其纳入当前设计。

    用于创建您自己的施密特触发器、这不是我们的团队所擅长的。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的欧文和克莱门斯:

    明白了、没问题。

    衷心感谢!!!

    此致、

    Hank Lin