https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1509507/sn74lv21a-sn74lv21adr
器件型号:SN74LV21A线程中讨论的其他器件:CD74HCT21
工具/软件:
TI 团队大家好、
我正在使用 SN74LV21ADR 和栅极逻辑 IC 检测栅极驱动器故障。 栅极驱动器提供5V 高电平信号以确保正常状态、并提供0V 低电平信号以指示故障情况。 在我的电路中、IC 的四个输入通过上拉电阻器连接。 发生故障时、相应的输入会下拉至0V。
该电路是在电源板上实现的。 上电期间或系统运行时、SN74LV21ADR 的输出从5V 降至约1.8V。 恢复时间在6ms 和20ms 之间变化、有时长达40ms。
您能否提供支持来帮助您了解此行为并建议减轻压降的方法?