This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXV0108:VCCA 和 VCCB 上电/断电时 OE#引脚设置问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1512778/txv0108-question-for-oe-pin-setting-when-vcca-and-vccb-power-up-down

器件型号:TXV0108

工具/软件:

大家好、TXV0108的数据表显示 OE#需要保持高电平、直到 VCCA 和 VCCB 上电。

我的问题是:我可以将 OE#直接接地吗?  也就是说、我可以在上电/断电期间将 OE#连接至 GND 吗?

 上电/断电时忽略 OE#高电平是否有任何后果?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加:TXV0108的未使用引脚将是未连接引脚还是 GND 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    为了在上电或下电期间将输出置于高阻抗状态、请将/OE 输入引脚通过一个上拉电阻连接至 VCCA、并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前不要启用它。

    如果您在上电或断电期间不关心输出的状态、则可以将/OE 输入引脚连接至 GND。

    未使用的输入不得保持悬空。 未使用的输出可以保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我同意克莱门斯。 在上电/下电期间将 OE 引脚拉为高电平通常是一种很好的做法。 这样可以防止输出端出现不必要的电压。 如果这是您不需要的元件、那么可以将 OE 直接接地。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua 和 Clemens