This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT08:输入电压超过输入范围

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515565/sn74act08-input-voltage-exceed-input-range

器件型号:SN74ACT08

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 SN74ACT08DR。

当输入信号具有负峰值时没关系。  

您是否有关于它可以承受的大小和持续时间的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加放大图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止输入钳位电流高于20 mA。

    IBIS 模型说、当−825mV 时、电流最大为1.2 mA。