This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16244:SN74AVC16244DGGR VIH/VIL

Guru**** 2527770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4122, SN74AVC16244, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516816/sn74avc16244-sn74avc16244dggr-vih-vil

器件型号:SN74AVC16244
主题中讨论的其他器件:ADS4122SN74AVC16T245

工具/软件:

您好先生

我们需要从1.8v 到3.3V 的电平转换电压、ADC 使用 TI/ADS4122、电平转换使用 SN74AVC16244DGGR、

配件是一个很好的解决方案?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不是电平转换器、不接受1.8V 信号。

    在此应用中、您需要转换多少个信号? 每个方向有多少个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 先生

    我发现您的参考设计使用 SN74AVC16244 作为 ADS4122和 MCU

    e2e.ti.com/.../ads4122-schmatic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 使用 SN74AVC16244仅缓冲数据/时钟输出。 但 ADC 具有更多的信号。 请具体说明在应用中需要在3.3V 和1.8V 之间转换的信号数量、以及每个方向转换的信号数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生  

    我可以按照 EVB 设计 ADC 和缓冲器吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 也能为您提供灵感。

    SN74AVC16T245是一款16位电平转换器。 您将需要更多用于其他信号的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    但 ADC 电平为1.8V、但  SN74AVC16T245 VIH 为2V?

    可能丢失信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 EVM 上的错误。 这不能保证正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生

    好的、 在这种情况下、您是否有任何建议更换 SN74AVC16T245?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVC16T245