This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:VCCB 断电期间的输出干扰

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516786/sn74avc16t245-output-glitch-during-vccb-powerdown

器件型号:SN74AVC16T245

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将 SN74AVC16T245用于3.3V 至3.3V 缓冲器、OE 和 DIR 引脚拉至低电平、因此信号方向为 CHB 至 CHA。 以3.3V 电源保持 VCCA、我们在 VCCB 侧(3.3VB 电源轨)执行3.3V 断电、我们可以看到2ax 输出在短时间内具有拉低干扰、然后恢复到正常高电平、当发生干扰时、VCCB 电压约为0.6V。 您能帮助我理解为什么这里出现故障吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    当 VCCB 接近零时、器件很可能进入 Hi-Z 状态而产生干扰。

    在上电或断电情况下、我们建议将/OE 拉至 VCCA。 这将强制 I/O 进入 Hi-Z 状态、并更大限度地减少 I/O 总线上出现的错误逻辑电平。  

    此致、

    Josh