This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC2T74-SEP:建模文件和输出电流

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1508617/sn54sc2t74-sep-modeling-files-and-output-current

器件型号:SN54SC2T74-SEP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们对 SN54SC2T74MPWTSEP 有一些问题。

您能帮我回答以下问题吗? -

1.是否有可用的 IBIS 模型和 LT Spice 模型? 如果是、您能与我分享吗?

2. 电流实现涉及"D"和"CLK"引脚接地,我们控制 CLRn 和 PREN 作为输入。 在这种情况下、我们期望在"Q"输出端有一些串联电阻器吗?  

最坏情况 1 -我们注意到、如果在"Q"输出端没有串联电阻器、该器件似乎会损坏(甚至在视觉上损坏)、并且"Q"输出不再锁存。  在此测试期间、我们将向"prEN"输入引脚注入1kHz (50%占空比)信号。 我们注入的频率似乎完全在数据表中列出的 Fmax 范围内。

最坏情况 2 -我们在"Q"输出端使用50 Ω 串联端接电阻再次运行测试、并注意到每次 Q 锁存开启和关闭时有~Ω 12mA 的电流脉冲小于100us。 器件能够承受此测试、并且使用该50 Ω 端接电阻器不再损坏。

我们认为、如果没有端接电阻器、电流尖峰必须大得多、并且超过 Q 输出的额定输出电流、并且器件会损坏。

这个脉冲尖峰是典型值还是预期值? 这是否与 Q 输出节点的电容有关? 可能会导致更长的布线长度? 如果你能分享你的想法,那将是伟大的。

数据表指出、持续输出电流的"绝对最大额定值"为25mA。 对于短时电流脉冲、情况是否相同?  

如果 VCC 为5V、您是否建议添加一个串联端接电阻器来限制输出电流< 15mA、如数据表中所述? 否则、您会建议使用什么电阻值?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不能超过。 (但是、高达约70 pF 的容性负载可以直接连接到输出端。)

    数据表的第7.3.1节规定:"该器件的输出能够驱动的电流大于器件在不损坏的情况下能够承受的电流。 务必限制器件的输出功率、以避免因过电流而损坏器件。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应 Clemens。

    是否 偶然发现了 IBIS 模型和 LT SPICE 模型?

    对于电流尖峰、典型应用页面中不包含任何输出端电阻器。 这是否意味着输出电流通常不应自行消耗太多电流、这意味着即使是布局中的电容也必须仔细考虑、以便产生的输出电流不会超过限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件似乎没有任何型号、也没有其他具有相同电气特性的器件。 LVC 或 AC 与之类似。

    输出电流完全取决于负载。 通常、布线电容不够高、不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、谢谢。 是否可以请求为该器件创建 IBIS 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SJ:

    我们目前正在为该器件构建 IBIS 模型。 完成后、我将在此处链接它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SJ、感谢您对此的耐心等待。 我附加了 IBIS 模型。

    e2e.ti.com/.../SN54SC2T74_2D00_SEP.ibs