请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T245-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用 电路板上的74AVC4T245QWBQBRQ1器件。
我向电平转换器发送一个连续高电平脉冲、当我探测信号时、得到的电压小于1V、而不是1.8V (VCCA = 1.8V)。
当我拆下电平转换器时、探测该信号时会得到1.8V 电压。
驱动器是一款具有1.8V IO 电平的 CMOS。
我已将所有4个引脚的信号方向设置为 A 到 B。这是正确的吗?
以下是原理图。 您可以验证该原理图吗? 一些调试建议。