This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:调试支持申请

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520131/sn74avc4t245-q1-request-for-debug-support

器件型号:SN74AVC4T245-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在使用 电路板上的74AVC4T245QWBQBRQ1器件。

我向电平转换器发送一个连续高电平脉冲、当我探测信号时、得到的电压小于1V、而不是1.8V (VCCA = 1.8V)。

当我拆下电平转换器时、探测该信号时会得到1.8V 电压。

驱动器是一款具有1.8V IO 电平的 CMOS。

我已将所有4个引脚的信号方向设置为 A 到 B。这是正确的吗?

以下是原理图。 您可以验证该原理图吗? 一些调试建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    原理图看起来是正确的。 在从 A 转换 到 B 时、转换器输入变为高阻抗。 这意味着传入的信号不应受到影响。

    我们可以捕获 DIR1和 DIR2引脚上的电压吗? 您能够看到任何输出信号吗?

    此致、

    Josh