This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:无法使用负载开关模拟缓冲器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517591/sn74lvc1g126-unable-to-simulate-the-buffer-with-load-switch

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件:TPS22860

工具/软件:

您好、

我正在 使用 TPS22860负载开关对 SN74LVC1G126进行仿真。 当我在 PSpice 中单独仿真电路时、一切都按预期运行。 但是、当我将负载开关输出提供给缓冲器 VCC 时、仿真器会产生收敛误差、如下所示:

我附加了 pspice 工程文件。

请帮助我模拟相同的.

e2e.ti.com/.../buffer_5F00_OE.zip

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能尝试使用此 SPICE 模型并告诉我它是否解决了您的问题吗?  e2e.ti.com/.../2112.SN74LVC1G126.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我无法在原理图中导入.cir 文件。 您可以 share.obj 文件作为同一个文件吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    您使用什么程序来模拟? 这是我们网站上的模型的常规文件格式。  
    如果需要、请查看任何要转换的在线工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Cadence PSpice for TI、无法导入.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    您可以尝试自己在您选择的文本编辑器中编辑文件。 删除下图中突出显示的行191和197: