This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:缓解过冲的条件

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1519340/sn74lvc245a-conditions-for-mitigating-overshoot

器件型号:SN74LVC245A

工具/软件:

大家好、团队

我们的客户遇到过冲问题、过冲超过绝对最大额定值。
图中的水平线为6.5V。

超过7V 峰值的时间为100ns。

数据表中有一条说明了缓解下冲的条件的注释、但是否有办法处理过冲?
如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VCC 上添加一个钳位二极管