This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:上电注意事项

Guru**** 2796125 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1516150/sn74lvc4245a-power-up-consideration

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

SN74LVC4245A 在数据表中具有以下上电注意事项。

大多数电流电路不会在 VccA 上安装 OE 上拉电阻、如"3. 使用上拉电阻将 OE 连接至 VCCA、以便它随着 VCCA 斜升"。

在大多数情况下、VccB 处没有上拉或拉电阻。

我没有遇到任何具体的问题,但我想知道可能的不利影响是什么。

此外、SN74LVC8T245没有该说明、但我能否假设上电序列相关性?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当/OE 为低电平时、输出有效。 在上电期间、当电源电压低于建议的最小值时、DIR 或输入引脚可能无法正确读取、并且具有错误的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    我同意克莱门斯。 我们要防止的问题是总线上出现错误的逻辑电平。 当/OE 从 START 拉至低电平且一个电源(通常是内部输出缓冲器)首先上电时、会发生这种情况。 这会在输出上发送一个尖峰。

    当/OE 被拉至 VCCA 时、它会强制 I/O 处于 Hi-Z 状态、从而更大限度地减少尖峰/干扰。 我建议将/OE 上拉至 VCCA 以用于所有电平转换器。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh 和  Clemens、

    感谢您的答复。 我得到/OE 应该 被拉至 VCCA。

    Josh 说:

    当/OE 被拉至 VCCA 时、它会强制 I/O 处于 Hi-Z 状态、从而更大限度地减少尖峰/干扰。 我建议将/OE 上拉至 VCCA 以用于所有电平转换器。

    您是否有关于 SN74LVC8T245的应用手册或数据表说明 ?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    在 SN74LVC8T245说明部分下、该器件指出:  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。

    我有更多关于  SN74LVC4245A 和 SN74LVC8T245的问题 。

    当 OE 与 VCCB 上拉时、与没有上拉一样会出现这种现象、这是否正确?

    另外、如果电源关闭时 VCCA 在 VCCB 之前下降、那么除了对输出的影响外、是否有可能损坏器件?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    如果 VCCA 在 VCCB 之前下降、则不会损坏器件。

    当 OE 与 VCCB 上拉时、与没有上拉一样会出现这种现象、这是否正确?

    不一定。 控制电路(OE 和 DIR)以 VCCA 为基准。 只要 OE 和 DIR 电压处于 VCCA VIH/VIL 内、就可以将 OE 上拉至 VCCB。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的答复。

    Josh 说:

    不一定。 控制电路(OE 和 DIR)以 VCCA 为基准。 只要 OE 和 DIR 电压处于 VCCA VIH/VIL 内、就可以将 OE 上拉至 VCCB。  

    剂量意味着 OE 的 VIH 电平输入电压(例如3.3V)、以防止在斜升 VCCA (= 0V)之前输出出现尖峰?

    SN74LVC8T245 在数据表中具有 ioff 功能、但 SN74LVC4245A 似乎没有 ioff 说明。

     

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    SN74LVC4245A 没有 Ioff (这意味着当任一电源变为0V 时、它不会进入 Hi-Z)。 不过、它确实有 IOZ 参数。 这意味着当/OE 变为高电平时、IO 将进入 Hi-Z。

    即使在上电期间在/OE 上施加3.3V 电压、OE 也不会因为 OE 的电路关闭而强制 I/O 进入 Hi-Z。 只有当 VCCA 斜升时、I/O 才会变为 Hi-Z。

    此致、

    Josh