This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108ERGYR - PCN# 20241115003.0 -查询数据表

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1518677/txs0108e-txs0108ergyr---pcn-20241115003-0---query-on-datasheet

器件型号:TXS0108E

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

在执行 PCN# 20241115003.0 (第1个 PDF 附件)​的研发评估时、我们在德州仪器(TI) 8位双向电平转换电压转换器(MPN: TXS0108ERGYR )。 (随附上述 MPN 的数据表、以供参考、作为第二个 PDF)

-在 第5.13节:开关特性 (在下面) 低电平到高电平输出传播延迟时间(tPLH)的测试条件 、方向似乎有一个拼写错误、如所示 "A 至 B"  什么时候应该是 "B 至 A"  电压 VCCA = 3.3V±0.3V。 (在所附的第1张图片中显示了差异、以供参考)。

-在  第5.9节: 时序特性 、我们 认为在附加的第二个图像中圈出的变量应该是 VCCB、而不是 VCC  VCCA = 3.3V±0.3V

我们恳请德州仪器(TI)审查该问题、如果已验证、请相应地更新数据表。 还有助于回复此查询。 谢谢。

 e2e.ti.com/.../20241115003.0.pdfe2e.ti.com/.../3157.txs0108e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    今天是 TI 假日、我们将延迟回复、 团队会尽快回复您。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    感谢您关注我们的拼写错误。 我已将其记录下来、以便在将来的修订中加以解决。  

    以蓝色突出显示的部分表示 B->A、而 VCCB 对于表5.9中的红色圆圈是正确的。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的支持、请告知下一次数据表更新的时间表。 我们的终端客户询问我们是否可以获得包含此更正的最新数据表、或者下一版本的预期发布日期是什么时候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hariharan、

    我目前无法提供时间表、同时客户需要参考上述评论。

    谢谢、

    插孔