This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B 偏移频率变化。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520969/cd4046b-cd4046b-offset-frequency-variation

器件型号:CD4046B

工具/软件:

VCOの発振周波数のばらつきについて教えてください。μ s

画像の回路構成でVCOの発振周波数を確認したところ、生産ロットの異なるCD4046BではVCOの発振周波数が20高いことがわかりました。

この問題を解決するために、R2に可変抵抗を追加したいと思います。μ s

そこで、発振周波数の変動が何パーセントになるのか知りたいです。μ s

よろしくお願いいたします。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okuno-San,

    根据下表摘录、不同器件的 VCO 最大频率存在一些变化:

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem-san,
    感谢您的答复。

    我将设置 R2、以便能够承受一定程度的误差。

    非常感谢您的合作。