This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:输入电流

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0104-Q1, TXU0304, TXU0304-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1521126/txu0304-q1-input-current

器件型号:TXU0304-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXB0104、TXB0104-Q1

工具/软件:

您好:

我们想  将 单个 SPI 总线上的单个主器件连接到多个器件 、如下图所示。 使用 OE 引脚一次只会启用一个 TXU0304。

在我们希望开发的器件中、有  TXB0104-Q1、数据表指出:"为确保正常运行、驱动 TXB0104数据 I/O 的器件必须至少具有±2mA 的驱动强度"、  TXU0304-Q1是否有任何类似的指示?

如果我们考虑在同一总线上有多达20个 TXU0304-Q1、这种配置是否可能出现电流驱动? 主站的 GPIO 应能够提供高达20mA 的电压。

当仅启用一个 TXU0304-Q1时、您能否确认 MISO 信号上没有冲突?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TXB 采用自动双向架构、因此要求其他器件具有更高的驱动强度。 TXU 的行为类似于缓冲器、不存在此问题。

    20 mA 是远远不够的。

    当 OE 为低电平时、所有输出均被禁用、即它们不会干扰线路上的信号。