This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:特定引脚的 VOH 和 VOL 值。

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520037/txs02612-voh-and-vol-values-for-particular-pin

部件号:TXS02612

工具/软件:

在该表中、我标记了两个框。 它基本上是 CLKB0的 VOH 和 VOL。 请提供所需值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    红色框中的值适用于 CLKB0/CLKB1。 如果需要其他支持、请帮助澄清问题。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 VOH 和 VOL 的最小值和最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    提供了最小 VOH、并列出了最大 VOL 规格。 这些显示了最坏情况。  

    此致、
    插孔