请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520288/sn74lvc1g123-timing-resistor-max
器件型号:SN74LVC1G123工具/软件:
数据表中并未说明计时电阻器的最大值。 有些图表具有200K 曲线、但不表示这是最大值。
Vcc = 3.3V 时允许的最大电阻是多少?
谢谢