This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:最大计时电阻器值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520288/sn74lvc1g123-timing-resistor-max

器件型号:SN74LVC1G123

工具/软件:

数据表中并未说明计时电阻器的最大值。 有些图表具有200K 曲线、但不表示这是最大值。

Vcc = 3.3V 时允许的最大电阻是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、没有限制。 实际上、您不应高于图形、因为电路中的各种漏电流将变得明显并影响充电时间。 (实际漏电流在很大程度上取决于温度和电容器的架构;要确定它们、必须自行测量。)