工具/软件:
您好论坛、
我的 DFF、其/时钟引脚连接到 FPGA。
是否建议使用上拉或下拉电阻器偏置/CLOCK 引脚?
这主要是为了解决启动干扰。
使用下拉时、前沿优先、使用上拉时、后沿会触发输入/时钟。
我很好奇、即使是正常运行、还有什么更好的选择呢。
在任一种情况下、抗噪性能是否有任何优缺点?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好论坛、
我的 DFF、其/时钟引脚连接到 FPGA。
是否建议使用上拉或下拉电阻器偏置/CLOCK 引脚?
这主要是为了解决启动干扰。
使用下拉时、前沿优先、使用上拉时、后沿会触发输入/时钟。
我很好奇、即使是正常运行、还有什么更好的选择呢。
在任一种情况下、抗噪性能是否有任何优缺点?
谢谢、
David
您好、Clemens、
/PRE=H 和/CLR 连接到 RESET 信号。 该问题更与一般启动以及系统中任何可能触发/CLK 输入的噪声有关。
使用下拉时、前沿会触发/CLK、从低电平到高电平再到低电平。 使用上拉电阻时、后沿会触发/CLK、从高电平到低电平再到高电平。
这两种情况是否有任何优缺点? 尤其是系统中有噪声时。
我设计的电路中/PRE = H、/CLR 是来自另一个电路的稳态 CMOS 输入、在 POR 之后、/CLR 会变为低电平以保持 Q = L
这是 FPGA 和 DSP 启动时的失效防护电路。
非常感谢任何建议。
此致、
David