This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:关于输出电平

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523076/sn74lv14a-about-output-level

主题中讨论的其他器件:SN74LV14A

工具/软件:

[常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压是多少(VOH 或 VOL)? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

我阅读了上面的表格。 我也听说这个想法不能用于 TTL 输出。

输出是否是因为即使电流很小、VOH 也很低?

我可以将这个想法用于推挽输出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用这个组合吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 TTL 输出:该二极管位于器件内部。 没有一种简单的方法可以将其构建在您自己的电路中。 如果需要转换电压、只需使用电压转换器即可。

    关于 SN74LV14A:这样做是有效的。 (任何3.3V CMOS 输出均可直接连接到3.3V CMOS 输入。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二,克莱门斯说, LV14将正常工作。