This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:关于接口

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV86A, SN74HCS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1522556/sn74lv14a-about-interface

器件型号:SN74LV14A
Thread 中讨论的其他器件:SN74LV86ASN74HCS244

工具/软件:

上图中显示的两种组合是否都正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    (输入的输入漏电流极小、因此  VOL / VOH 限值无关紧要;实际输出电压将接近 GND/CMOS VCC。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即便如此、LV14A 的 Vcc 也不应该是5V、对吧?(尽管它可以真正发挥作用)

    即使 Hi 水平接近5V、也无法接收 HCS244。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV14A 上的输入引脚可耐受过压、因此它们可以从 HCS244接收5V 输入、而不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的问题是这种组合。

    VCC 可以是3.3V 或5V、但只能是其中一个。 (因为通用板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCS 输入不能承受过压、因此来自 SN74LV86A 的连接将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着输入电压小于 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个器件都是5V VCC、则此应用没问题。 如果器件的建议运行条件状态为0至 VCC、则该器件的输入电压不得超过 VCC、否则有损坏器件的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SN74LS86的 VOH 为2.4V 并且 SN74HCS244的 SN74HCS244的 VT 为3.15V、则 SN74HCS244是否不被识别为高电平?

    当 VCC 为5V 时、VT +的最大值是否为3.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 您需要一个上拉电阻器、该电路才能正常工作。