This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT162245A:SN74LVT162245ADL 仅在一个方向上产生奇怪的输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1523287/sn74lvt162245a-sn74lvt162245adl-weird-output-only-in-one-direction

器件型号:SN74LVT162245A

工具/软件:

您好:

我们目前正在设计中使用 SN74LVT162245ADL 在 FPGA 和闪存器件之间发送数据信号。

似乎我们在从闪存读取数据时遇到问题。

因此、FPGA 信号连接在"A"侧、闪存器件连接到"B"侧。

VCCA 为2V5、VCCB 为3V3。 DIR 和 OE 信号由 FPGA 控制。 DIR 1和2共享同一个信号。 OE 也是如此。

因此、当我们发送写入信号(A => B)时、FPGA 信号看起来正确、到闪存的输出看起来也正确。 它已正确翻译。 然而、仅在某些引脚上、我们注意到输出到 FPGA 的数据的错误行为(B => A)。  

可以在下面看到、B 侧引脚上的 CH1。 CH2是 A 侧的相应引脚。 CH3是 DIR 信号。

以下是我们已经完成的工作:
1.我们更换了设备,但相同的针脚仍然有相同的 issuse

2.我们注意到,在活动操作期间,工作引脚和非工作引脚存在阻抗差异。 工作引脚的电阻约为0.92MOhm、但不工作的电阻约为0.89MOhm。 但我们仅在电路板通电时才看到这种差异。 关断时、工作引脚和非工作引脚之间的电阻测量值相同

3.我们已经尝试了不同的电路板,它连接正确,当我们测量阻抗时,我们得到0.92MOhm 在相同的引脚上不工作的可疑电路板。

谢谢

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后需要注意的是、FPGA 和缓冲器之间有一个22R1的串联电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形显示两个器件尝试同时驱动线路。 我猜该电路板在 DIR 引脚上存在制造或焊接错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、谢谢你的注释、我们检查了动作怪异的针脚、发现它们确实是短在一起的。 出于好奇心、波形中的哪些因素使其看起来像两个器件在驱动同一条通道? 这是因为有些器件要穿过、而其他器件看起来像两个不同信号的总和?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输出本身可以驱动高电平或低电平。 波形显示的电压恰好位于中间、这意味着两个输出处于活动状态并形成分压器。