主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1
工具/软件:
我正在设计一个系统、它有一个 MCU、用作在5V 电压下运行的 SPI 总线主器件。 另一个模块上的不同 MCU 是总线上的一个从器件、是3.3V 器件。 此3.3V 器件在 SPI 线路上具有固定的470pF 分流电容器。 3.3V 上的 MOSI 和 MISO 是可耐受5V 电压的器件、但 SS 和 CLK 引脚不是。
遗憾的是、我只能更改主从模块之间发生的情况。 我尝试使用中间模块上的 TXB0104-Q1将5V 线路转换为3.3V、但从引脚上的电容器会使信号失真(数据表指出它可以处理70 pF、我仍然想我会尝试)。 从从器件引脚上移除470 pF 可使转换器正常工作、但这种情况下不是有效的解决方案。
是否有人对如何使其正常工作有建议? 不同的电平转换器? 不同的电路? 这不是我的专业领域。