This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:驱动容性负载

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1517630/txb0104-q1-driving-a-capacitive-load

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1

工具/软件:

我正在设计一个系统、它有一个 MCU、用作在5V 电压下运行的 SPI 总线主器件。  另一个模块上的不同 MCU 是总线上的一个从器件、是3.3V 器件。  此3.3V 器件在 SPI 线路上具有固定的470pF 分流电容器。  3.3V 上的 MOSI 和 MISO 是可耐受5V 电压的器件、但 SS 和 CLK 引脚不是。

遗憾的是、我只能更改主从模块之间发生的情况。  我尝试使用中间模块上的 TXB0104-Q1将5V 线路转换为3.3V、但从引脚上的电容器会使信号失真(数据表指出它可以处理70 pF、我仍然想我会尝试)。  从从器件引脚上移除470 pF 可使转换器正常工作、但这种情况下不是有效的解决方案。

是否有人对如何使其正常工作有建议?  不同的电平转换器?  不同的电路?  这不是我的专业领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA。

    尝试使用 TXU0304-Q1。 要使输出电流保持在绝对最大额定值以下、请添加一个约为220 Ω 的串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!

    您知道串联电阻的阻值有多低吗?  我担心 SPI 总线无法处理220 Ω 电阻器和470 pF 产生的时间常数。  SPI 总线在1 MHz 上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值为25 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会试一试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    与 Clemens 的响应类似、TXU0304-Q1由于其缓冲电路而成为更合适的选择。 可以相应地调整串联电阻的大小、从而满足25mA 数据表中的最大值和1MHz 应用所需的适当压摆率。 如果有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚试用了 TXU0304-Q1。  很棒!  感谢您的帮助!