This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G79:SN74LVC1G79的 VCC 与 GND 之间短路

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1520706/sn74lvc1g79-short-circuit-between-vcc-and-gnd-of-sn74lvc1g79

器件型号:SN74LVC1G79

工具/软件:

您好:

在客户使用 SN74LVC1G79期间、大量器件出现 VCC 和 GND 短路。 数量约为800片。 之前使用、不会出现任何短路问题。 原理图如下所示。 您能帮助分析短路的可能原因吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有去耦电容器。

    霍尔传感器的输出信号有哪些特性?

    连接到 CON1的是什么? 如何针对+5V 上的过压提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接到 CON1的是什么? 如何针对+5V 上的过压提供保护?
    CON1连接到控制器、+5V 位置没有保护。 VCC 和 GND 短路的可能原因是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    没有这些去耦电容器可能是导致这些 Vcc/GND 短路的原因。 通过查看原理图、我们还能收集到很多其他信息。

    关于这些信号来自哪里以及电源是什么、您是否有更多的信息?