This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1524245/tpld1202

器件型号:TPLD1202

工具/软件:

转换器

您好、

OSC0 和 OSC1 的最大外部频率是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    如果外部时钟引脚配置为标准逻辑输入、则它将是 3.3V 和 5V 的 25MHz 和 1.8V 的 10MHz。 如果配置为低压逻辑输入、则在所有电压下均为 10MHz。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管我想我不能在 OSC0 中输入 25MHz(使用内部时钟时,f max 为 10kHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还应该能够向 OSC0 输入 25MHz。 频率受引脚/输入结构限制、而不是振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚下载的 1.50 版本现在有一条警告消息(不是在以前的版本上)

    那么,什么是官方最大速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandre:

    我可以看到、这是正确的、McACMP 在内部由 10kHz 振荡器进行门控、因此该块的外部时钟频率不能超过 10kHz。

    但是、总的来说、我提供的指南是正确的。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全同意。 同时、我使用外部 25MHz 时钟进行了一些测试、没有任何问题。 上升与(采样) 模拟比较器最大速度相关的警告是避免出错的正确做法。 THKS