This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:CD4060B

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1527344/cd4060b-cd4060b

器件型号:CD4060B

工具/软件:

您好、

我们计划在设计中使用 CD4060B 器件。

我们需要 5 秒的延时时间、因为我们选择了时钟电阻器 450K、外部电阻器 150K 和外部电容器 0.1uF。

我们可以在这 5 秒的时间内使用此计数器吗?

此外、我们还需要保持输出状态、因为我们会将输出环回到时钟引脚。

请确认原理图连接、并在需要进行任何更改时提供建议。

此致、

Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    对于这些器件、我们建议进行基准测试、因为时序不是很精确。 由于 RC 容差、有许多变化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我们将像使用高精度电阻器那样处理时序。

    我们可以通过二极管连接来保持输出状态。

    此致、

    Babu.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    原理图对我来说很好。 我认为二极管保持功能应该可以正常工作。