This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1202:延迟模块问题。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1515156/tpld1202-delay-module-issue

器件型号:TPLD1202

工具/软件:

如果 设计中的延迟模块超过 3 个、当配置到评估板中的器件时、设计会失败。 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    您能否附加该设计的 syscfg 文件以进行调试? 此外、您使用的是哪个封装/EVM 版本?  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    当然可以。 这里连接了 EVM、是评估板上的 TPLD1202 nsot-14

    我想我可以看到发生了什么、但我会等待您的输入。

    e2e.ti.com/.../CLK_5F00_DMOD2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***:

    我本周在欧洲出差。 我请团队中的其他人看看、希望他们本周能回复您。 如果他们没有,我会回到你,当我回到美国下一个星期一。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***、

    很抱歉对此的长回复。 我以为我能忍住的。“

    无论价值如何、在使用最新版本的 ICS(1.5.0,可从我们的网站下载)和 DYY-14 EVM 上、我都没有看到任何问题。 该设计在电路板上按预期工作、通道按顺序亮起、就像在仿真中那样。

    此致、

    Malcolm